This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:DAC 电路设计查询

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174, CDCLVP1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253195/dac3174-dac-circuit-design-query

器件型号:DAC3174
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1208

您好!  

我对 DAC3174电路设计有几个疑问、解释如下:

 1.   我在其中一个新项目中使用 DAC3174 IC、而且可以看到时钟电压电源输入为1.8V (CLKVDD)。 但我正在使用 CDCLVP1208时钟缓冲器电路来驱动 DAC 时钟输入。 CDCLVP1208以3.3V 为基准、DAC3174 CLKVDD 连接至1.8V。 是否可以像上面解释的那样驱动 DAC 时钟? 为了便于您参考、我选择了 CDCLVP1208时钟缓冲器电路、因为有许多其他电路需要由差分时钟输入驱动。

   μModule 模拟输出通过一个具有增益和 ADC 驱动器(ADQ8088)的双路、差分、低通 Δ Σ 滤波器连接到 RF 调制器(ADL5375)的输入端。 ADAQ8088由3V 稳压器供电、ADL5375由5V 稳压器供电。 那么、我的问题是、对于上述解释的配置、驱动 DAC3174模拟输出是否存在任何问题?

此致、

迈拉特·维萨赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vysakh,

    我们将调查您的问题、并会在2-3个工作日内回复您并提供答案。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vysakh,

    在您的两个问题中、是的、这会起作用。 需要说明的关键点是、输出或输入接口的共模电压应使用每个输入/输出引脚上的0.1uF 电容器进行直流阻断。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的确认。 这些信息确实很有帮助。

    此致、

    迈拉特·维萨赫