This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:我们能否获取评估板

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000, ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254051/adc12d1000-can-we-get-evaluation-board

器件型号:ADC12D1000
主题中讨论的其他器件: ADC12D1600

您好!

让我在下面进行澄清。

*根据以下 URL ,用户似乎可以选择三个设备中的一个(ADC12D1,000,1600,1800)。0180。
https://www.ti.com/jp/lit/ug/snau018/snau018.pdf

我的理解是否正确?
如果是,我们如何指出目标设备? (例如、我需要 ADC12D1000、是否有任何形式需要我编写在 EVM 上实现的目标器件。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错、此 EVM 可用于评估所有这三种器件。 这些器件是引脚对引脚兼容的、但具有不同的最大采样率。 因此、可通过为 EVM 提供外部1GHz 采样时钟来评估 ADC12D1000。

    此致!

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke-san:

    感谢您的答复。
    那么、我们如何针对 ADC12D1X00RB 指出 ADC12D1000 ?
    如果我们订购,以上三项都将从一开始就包括在内?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Machida-San、

    除了最大采样频率外、ADC12D1000和 ADC12D1600器件完全一样。 ADC12D1000的最大采样频率为1GHz、而 ADC12D1600的最大采样频率为1.6GHz。 因此、要评估 ADC12D1000、您可以订购 ADC12D1600 EVM 并提供高达1GHz 的外部采样时钟。 请参阅下面的屏幕截图:

    此致!

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。

    Br、