This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J24EVM:ADC34J24EVM SPI 模式和 CPLD 源。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255699/adc34j24evm-adc34j24evm-spi-mode-and-cpld-source

器件型号:ADC34J24EVM
主题中讨论的其他器件:ADC34J24、 LMK04828

您好!

我正在尝试 使用 ZCU102 Xilinx FPGA 板通过 FMC 与 ADC34J24和 LMK04828进行 SPI 通信。

我有几个问题?

1.是否可以提供适用于5M80ZT100 CPLD 的 FPGA 源代码?

电路板上的 ADC34J24是否以具有 ADC3000 GUI 的3线 SPI 或4线 SPI 运行?

ADC3000 GUI 中有地址0寄存器、但 ADC34J24 数据表中没有。

从  ADC34J24数据表可知、寄存器地址从1开始。

哪一个是正确的?

4.电路板上的 LMK04828是否以 具有 GUI 的3线 SPI 或4线 SPI 运行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    1.在此处查找 CPLD 的源代码: e2e.ti.com/.../4682.ADC3xxxEVM-CPLD-Code.zip

    2. ADC34J24仅使用4W SPI。

    3. GUI 格式涵盖了很多不同的器件,这是为了适应未来的需求。 ADC34J24仅使用4W SPI、其寄存器映射将从0x01开始。

    4. LMK04828将使用4W SPI 进行回读操作、并将 RESET (引脚5)用作 SDO。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason、  

    为了补充大通银行的说法、  

    CPLD 用于3线 SPI 的一些胶合逻辑。 我通常不会将其弄得一团糟、因此可以对器件进行编程只是假装甚至没有。 如 Chase 所述、LMK 支持3线和4线 SPI、而 ADC 仅支持4线 SPI。  

    我编写了一些 python 代码、以便您可以在 GUI 之外对 ADC 进行编程。 如果您想编写自己的应用程序来对其进行编程、希望这可以帮助您快速入门。

    此致、  

    马特

    e2e.ti.com/.../1447.ADC34J24_5F00_SPI.zip