This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:电路板启动

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z, DAC5682Z, DAC5681ZEVM, DAC3152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250130/dac5681z-board-bringup

器件型号:DAC5681Z
主题中讨论的其他器件: DAC5682ZTSW1400EVMDAC3152

您好!

TSW3100和 DAC5681Z 存在问题。

TSW3100

开始时、tftp 不是控制台窗口中可删除的批处理文件。

DAC5681z

您能否提供用于加载 DAC5682z EVM GUI 以进行参数设置的示例文件?

客户将使用1ns 脉宽10ns 的脉冲控制调制器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    您能否确认他们使用的是 TSW3100采集卡?  

    不再支持此采集卡。 我们现在支持适用于 MSPS 器件的 TSW1400采集卡。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在研究这种情况。  我会在星期一之前回复您(7/24/23)

    谢谢。

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    有任何更新吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。 不再支持采集卡(TSW3100)、我建议使用更新的产品、例如 TSW1400。

    谢谢。

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    BTW、客户是通过参考下面的 DAC5681ZEVM 用户指南购买 TSW3100的。

    DAC5681/81z/82z EVM (修订版 A)

    客户很沮丧、TI 不能支持用户指南文档中描述的 TSW1300。

    如果您有任何对客户有帮助的数据或文档、请提供它们。

    请更新用户指南。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    很抱歉、客户对此感到沮丧、因为这是可以理解的、但 TI.com 甚至没有再显示 TSW3100EVM、因为它在几年前停产。 我建议客户将 TSW3100EVM 退还给购买 TSW3100EVM 的供应商。 TI 根本无法支持 TSW3100EVM、因为在该器件发布之时没有人在场。

    如上所述、TSW1400EVM 是直接替代产品、应改用。 有关文档、请让客户  使用 www.ti.com/.../slwu079d.pdf 第5.1节- 使用 DAC3152 EVM 测试 TSW1400 EVM  了解如何使用具有 LVDS DAC 接口的 TSW1400EVM。 步骤将相同、但时钟速率可能不同。 到了支持 DAC5681z 和 TSW1400EVM 的时候、我们将随时提供支持。 我们对此再次深表歉意。

    此致、Chase