This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于声纳应用的收发器卡建议

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282, ADC3681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255811/transceiver-card-proposal-for-sonar-application

主题中讨论的其他器件:DAC3282ADC3681

大家好、

我的客户正在研究 声纳应用、并正在探索这些应用的选项、  您能不能帮助推荐具有 ADC 和 DAC 的收发器 EVM 卡、该卡可以通过 FMC 连接器连接到 Xilinx ZCU 板。 工作频率范围为直流频率至100kHz (水下应用)。

谢谢。

哈什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    HSC 没有适用于此频率范围内的任何东西的即插即用卡。 我们建议最好的做法是使用 ADC3681和 DAC3282构建电路板。 在此应用中、您可能会在 DAC 组中找到比 HSC 更好的 DAC 选项(功耗和成本方面)的选择。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    我要联系医疗成像团队、他们的产品会更符合声纳应用、即超声波等要求。

    MSPS 中的这些 AFE 样本。

    谢谢。

    Rob