This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:如何使用 START 引脚收集数据

Guru**** 2901120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255169/ads1261evm-how-to-use-start-pin-collect-data

器件型号:ADS1261EVM

大家好:

   我们使用 ads1261EVM 评估板进行功能评估、这需要使用外部触发器单采集模式。 我们已检查了评估软件的所有使用方法、但无法了解如何配置该软件。
目前、HOLDSTART 1的脚本配置基本上可以在单次触发模式下使 START 引脚信号与 DRDY 信号同步、但当使用 COLLECT 命令收集数据时、会导致失速。 这是因为在使用此命令时、获取数据的方法仍然是通过 SPI 发送 START 命令。 是否可以关闭通过 SPI 发送 START 命令的功能? 此外、使用 rddata 命令可以读取 ADC 数据一次、但不能连续读取来采集信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinghua Chen:

    我对您想要实现的目标感到困惑:ADS1261EVM 上的 START 引脚通过100k Ω 电阻器被拉高、这意味着 START 行为仅由软件/GUI 控制。

    此外、GUI 不适用于数据流、因此可能会导致"停止"。 如果要从 ADC 流式传输数据、则需要编写自己的固件并通过 J6接头连接到 ADC 通信信号

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 如果有一个单触发模式的外部触发器并且可以收集数据、这将加快评估速度。 否则、我们将不得不自己编写固件。

    目前、ADC 的涡信号用于触发同步信号来收集相关信号、这也可以实现、但周期与 ADC 的数据输出速率有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinghua Chen:

    很高兴我们能帮助您快速解决您的问题。 如果您有其他问题、请启动新话题、我们将在该问题上为您提供支持

    -Bryan