This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] adc12dj5200rfevm:关于板载时钟选项

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255780/adc12dj5200rfevm-about-onboard-clocking-option

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

团队成员

我目前正在探索使用 ADC12DJ5200RF EVM 的板载时钟选项的可能性。

当我深入研究 ADC12DJ5200RF EVM 的特性时、我想要询问的一个特别方面是在利用板载时钟选项的同时调整采样率的灵活性。 请您提供资料,说明在采用此时钟选项时是否可以自由修改采样率?

非常感谢您对此问题的指导和见解。 感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

亮田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota-San:

    理论上说、用于生成板载采样时钟的 LMX 器件能够在频率之间进行动态切换。 但是、在执行此操作时需要小心、因为之后必须重新配置 JESD 接口以应对数据速率的变化。 这有什么用吗?

    此致!

    埃里克·克莱克纳