在我的自定义板中、我使用此 IC ADC3660 要读取电压输入,请计算瞬态值并在 NAND 闪存中记录。
使用 SPI 线路来控制 ADC。 在本例中、我需要四个 ADC 通道、因此我 两个16位 ADC 。
在定制电路板中、我需要确保 ADC 已启动并正在运行、还需要确保 ADC IC 处理的值与预期的一次匹配。
这三项测试可以通过以下测试来确保:
0. 配置 ADC :通过内核如何实现这一点?
1. 以查看 ADC 的连接和工作状态是否正确 : XJTAG 库 IC ADC3660
2. 检查值的正确性 :编写一个简单的应用程序/内核脚本,读取 ADC 并显示相应的值
这些问题我需要帮助。
第0点将确保采样率... 参数。
第一个点将确保 ADC 连接适当(没有固件)
第二点将确保 ADC 对 SPI 做出响应、并且不存在差异(使用固件)。
请提供关于这三点的任何参考。
如果 XJTAG 库可用、请也分享。
下面、我提供了原理图中的相应内容。 
谢谢。
S·M·谢蒂