This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:无法在一个 PD 周期内从多个 PRF'读取数据

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252117/afe4410-not-able-to-read-data-from-multiple-pd-s-in-one-prf-cycle

器件型号:AFE4410

您好!

我在这里被困在从您的设备中获取多个 PD 数据。 我感谢你所提供的支持与合作。 您之前提到的地址(2Ah 至2Dh)在单个 PRF 周期中存储四个阶段中每个阶段的数据、可以使用单个 PD 轻松解释。 但是、由于数据表提到在每个 PRF 周期中有一个 DRDY、多个  n 个 PD 需要(4*n)个数据寄存器来存储这些 n 个 PD 的4个阶段中的每个阶段的数据。 是否确保多个 PD 配置应始终使用 FIFO 运行? 或者我们误解 DRDY 的行为、使得其在多个 PD 配置中切换 n 次? 即使在多个 PD 配置中读取 FIFO 时、它也仅为我们提供单个 PD 的4个相位的数据。 我们遵循 TI 之前建议的寄存器配置。 如果您需要、我们可以与您分享。 另外、请告诉我们您还需要哪些其他信息才能更好地了解我们的情况。
 我期待很快收到您的回复。
谢谢。此致、
M·萨尔塔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在8/2左右或之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我希望您能尽快解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师已通过电子邮件与您进行沟通