This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:具有 MSP-EXP432E401Y 和 Linux RTOS

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256557/bp-dac11001evm-with-w-msp-exp432e401y-and-linux-rtos

器件型号:BP-DAC11001EVM
Thread 中讨论的其他器件: Energia

您好!

我正在尝试使用实时操作系统(RTOS)在 python 中编写控制循环。

我希望输出电压设置点指向~10kHz 的 DAC。  电压输出是需要按顺序更新的单个值。

我们无法使用缓冲。  从传感器收集每个~100us 的数据、并计算校正电压 、该电压需要作为单个值输出。  该值基于无法预测的最近信息、因此不能进行缓冲。

在我看来、BP-DAC11001EVM 具备这样的速度、但我不是设计电路、因此我希望能够通过 Launchpad 系统使用它。  但是、我对 Launchpad 系统的理解不是很好。

是否能够以这样的速率通过 Launchpad 向 DAC 发送命令?

我使用的是类似 Raspberry Pi 的器件。  我相信 GPIO 引脚能够以这样的速率进行通信、但 LaunchPad 系统/软件会处理这个问题吗?

感谢你的帮助。

此致、

亨特·凯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunter、您好、  

    您不必使用 Launchpad。 您可以将控制器的 SPI 输出连接到 DAC EVM 上 J9和 J10接头上的 SPI 引脚。 EVM 是一个独立板、所有输入和输出引脚都分接至接头。  

    用户指南中提及的 LaunchPad 软件 GUI 不支持此类控制环路。 您可以在 Energia 或 Code Composer Studio 中编写自己的软件、但考虑到这一点、听起来更容易将现有软件与其他控制器配合使用。  

    此致!

    K·琼斯