This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:需要有关电压基准的建议

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112, LM4040, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254590/ddc112-need-advise-regarding-voltage-reference

器件型号:DDC112
主题中讨论的其他器件: REF5040REF6141REF3040LM4040DDC264

尊敬的专家:

请建议适合 DDC112的电压基准。 哪种类型的电压基准最适合实现20位的 DDC112分辨率

以最低的漂移长期运行。

如果我们比较 REF5040和 REF6141,哪一种更适合?

请推荐也具有出色稳定性和最低噪声的任何其他适合实现 DDC112的最高分辨率的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、正如您可能看到的、REF3040是推荐用于 DS 的器件。 我认为、器件在特性评估和生产测试期间测量的所有参数都是使用该参考测得的。 我怀疑如果您使用 更好的参考、您是否会得到任何改进。 即、限制应是 DDC112。 尽管如此、我同意可能还有其他理由选择不同的基准、如可用性或成本、但除此之外、我只会告诉您继续使用 REF3040。 如果出于某种原因你不得不改变,只是确保满足类似的性能,如这个参考..   

    但在尝试回答您的问题时、我们过去认为 REF5040应该与 REF3040相似或更好、但长期稳定性除外、我认为、长期稳定性差了2倍。 很难分辨、但您可能看不到任何效果。 我们尚未讨论 REF6141。 在任何情况下、我们都从未用我们的器件测试过其中的任何一个(REF3040除外)。

    最后、请不要忘记为基准使用缓冲器、与 DS 中介绍的类似。 否则、它会严重影响性能。

    此致、
    教育  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    我想使用 REF6141、因为它的噪声和漂移规格优于 REF3040和 LM4040 (用于 DDC112 EVM)。 它还具有内置 ADC 缓冲放大器。 因此、请提供相关建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了... 有趣但却是个棘手的问题、这正是由于缓冲放大器(BW、趋稳...)。 对于我们来说、在 DDC 团队中、正确的方法是对其进行测试。 但是、让我们看看能否邀请参考团队的一些成员、他们对器件和建议的解决方案有更多的见解...

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    是否有关于电压基准的更新?

    另外、请建议 DDC112的最低可接受电源噪声和电压基准噪声、以便测量毫微微安或皮安范围的输入电流。

    您能否建议采用哪种方法为 DDC112的输入产生皮安级电流、以检查 DDC112电路的最小分辨率能力?

    为您提供了很多查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有听到参考... 我再次要求让该团队的某个人加入进来、但老实说、不知道是否有人可以帮助您。 你在走一个非常滑的斜坡上与大量的风险。 从我使用其他设备的经验来看,几乎不可能在本文中预测/计算参考动态行为的影响。 因此、您可以自行测试或直接采用 DS 建议。 您是否处于布板空间至关重要的应用中? 否则、为什么要推动这个器件呢?  

    相反、我不记得电源有什么问题。 请遵循 EVM/DS 建议。 如果 DDC112没有足够的信息、您可以遵循任何其他 DDC (类似的)的信息、例如 DDC264。 抱歉、它是一个非常旧的器件、因此诀窍是利用较新器件的信息、这些器件在性能方面与之类似。  

    为了注入电流、我们通常在电压电源(>10mV)和输入端之间使用大串联电阻。

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eduardo

    我将坚持您的建议、并遵循 DS 中提供的测试部件