This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660EVM:如何确认写入 ADC 寄存器的值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256525/adc3660evm-how-to-confirm-the-value-written-to-adc-register

器件型号:ADC3660EVM

您好!

我正在使用 Linux 实用程序"spidev_test"写入 ADC 寄存器。

例如,如果我想 在偏移量为0x70的位置写入一个值为0x6c 的值,我可以使用以下命令:-
$ spidev_test -D /dev/spidev1.0 -s 1000000 -H -O -b 8 -S 1 -p "\x00\x07\x6c"
(此命令加载位映射器)


现在、我如何确认该值写入偏移量0x07?  
我是否可以使用任何其他 Linux 实用程序来实现此目的?


如果可能、请建议我使用一种可以读写这些寄存器的简单方法(基于 Linux)

谢谢。
S·M·谢蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sameeksh:

    很遗憾、我们没有任何基于 Linux 的工具来提供所需的解决方案。

    此致、

    Rob