This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输出端未观察到输入振幅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256452/ads1299-input-amplitude-not-observed-at-output

器件型号:ADS1299

您好!

我正在使用具有双极电源电压(+2.5V、-2.5V)和内部基准电压(4.5V)的 ADS1299、采样率为250SPS。 我想用函数发生器给出一个信号、然后在输出端得到相同的信号。

我将从函数发生器提供10mVp-p 信号作为输入。 下面是连接设置、

记录的数据具有微伏振幅。  

下面是增益= 1 (5000个样本)时记录的数据。 X -轴=样本数、Y 轴=微伏(uV)

下面是增益= 24 (2000个样本)时记录的数据。  X -轴=样本数、Y 轴=微伏(uV)

您能建议我是否缺少任何设置吗? 为什么我无法在输出端产生相同的10mVp-p 正弦波? 请建议我该怎么做。

谢谢!

V. Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用客户 PCBA 或 ADS1299的评估套件/板(EVM)?

    请使用可提供更精确、更精确和更纯净差分电压的 ECG 或 EEG 仿真器?

    是否先尝试过内部测试信号? 建议在转到外部信号源之前先获得正确的内部测试信号。

    谢谢