This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:有关 AFE4432的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248996/afe4432-question-about-afe4432

器件型号:AFE4432
主题中讨论的其他器件: AFE4400

尊敬的 TI 专家:

我将向我的客户推广 AFE4432。 他们想要测量哪一项与 SpO2相似

他们已经选择 LED 和光电二极管模块。

您能否检查这些组件是否与 AFE4432兼容?

e2e.ti.com/.../CT-DELSS1.12_5F00_EN.pdf

e2e.ti.com/.../SFH-2703.pdf

还有一个问题:我可以调节连接到 AFE4432的 LED 的亮度吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用工程师本周正在出差、请预计会有延迟。

    而且、此器件仍在保密协议之下、因此应用工程师下周早些时候将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您的支持。

    如果可以、希望其他工程师支持此问题。

    我不知道 AFE4432需要 NDA。

    怎么样选择 AFE4400? 它更简单、不需要 NDA。

    能否连接这两个 LED 和光电二极管来测量 SpO2?

    还有一个问题: SpO2和脉动式血氧计之间的区别是什么?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在向您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    感谢您的支持。

    一周前我又给您发送了一封电子邮件。 请检查一下。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了您的电子邮件、需要更多时间来与您联系。 让我们留在电子邮件讨论中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答。 关闭票证。