This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:ADC 的绝对最大额定值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256486/ads7828-q1-absolute-maximum-rating-of-the-adc

器件型号:ADS7828-Q1

您好!  

ADS7828-Q1的数据表中列出的输入引脚的绝对最大额定值如下:  

接地的数字输入电压................................................................................................. –0.3V 至 VDD + 0.3V。  

当 ADC 关闭(未通电)时 由于上述声明中 Vdd = 0且连接到 ADC 输入通道的输入电压高于0.3V (0+0.3V)的事实、ADC 的输入通道引脚连接到不超过5V 的电压将损坏 IC、这违反了该条件。  

我的理解是否正确? 如果是、您能解释一下它是如何损坏 IC 的。  

此致、  

西瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  将任何器件的模拟或数字输入限制为+/-300mV 电源旨在防止您开启芯片内部的 ESD 单元。  如果模拟或数字输入引脚的电流未限制在几毫安以下。  通过 ESD 单元反向驱动电源可能会对器件造成应力并造成损坏。  我希望这能帮助您理解!