This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM -内部温度传感器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253779/ads124s08evm-ads124s08evm---internal-temperature-sensor

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

Hallo,

读取内部温度传感器的理想配置是什么、以及将值转换为°C 的理想方法是什么?

1.使用 VREF = 2.5V 是否好于 VREF = AVDD? 是否可以采集一个使用 AVDD 作为 VREF (比例式)的通道、然后切换到2.5V 以读取内部温度传感器的数据?

2.来自数据表:输出电压= 129mV @ Ta = 25 °C

温度系数= 403 uV/°C

输出电压= m * Ta + n

ta =(输出电压- n)/m

其中:

N = 129E-3 - 25 * 403E-6 = 118,925E-3 V

M =温度系数 = 403E-6V/°C

谢谢!

马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    Unknown 说:
    1. VREF = 2.5V 是否比 VREF = AVDD 更好? 是否可以获取一个使用 AVDD 作为 VREF (比例式)的通道、然后切换到2.5V 以读取内部温度传感器的数据?

    您可以使用所需的任何参考。  阅读数据表中关于基准、PGA 等选择的第9.3.9.1节。

    [报价 userid="567343" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253779/ads124s08evm-ads124s08evm---internal-temperature-sensor "]

    2.来自数据表:输出电压= 129mV @ Ta = 25 °C

    温度系数= 403 uV/°C

    输出电压= m * Ta + n

    ta =(输出电压- n)/m

    其中:

    N = 129E-3 - 25 * 403E-6 = 118,925E-3 V

    M =温度系数 = 403E-6V/°C

    [/报价]

    基本上、在这里、您可以通过多种方法进行计算、但使用浮点数学运算时、您希望将所需的浮点乘法和除法的量最小化。  这些值也是典型值、因此您需要进行一些校准。

    假设输出电压为133mV。  即25摄氏度加一些温度。  因此、温度差异将为133mV - 129mV、最后剩余4mV。  将4mV 除以403uV 系数、您将得到9.9摄氏度、将其添加到25、您的结果是34.9摄氏度。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。

    关于 VREF:那么、使用内部2.5V 基准电压而非 AVDD、能否获得更精确的测量结果

    使用 ADC 代码而不是电压进行温度计算有什么好处?

    我测得的4 °C 温度低于 PCB 上 K 型 TC 时的温度以及低于环境温度的原因是什么?

    谢谢、祝您愉快

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    关于 VREF:所以我不能使用内部2.5V 基准电压而不是 AVDD 获得更准确的测量

    因为基准电压很可能比 AVDD 更稳定。 测量速度取决于多种因素、包括希望进行测量的速度以及可能需要的模拟稳定延迟。  我不知道您打算如何使用 ADC、因此必须确定精度和时序要求。

    使用 ADC 代码而不是电压进行温度计算是否有任何优势?

    正如我说过的、计算温度的方法有很多。  最小化 FP 计算在大多数系统中是首选、具体取决于您正在使用的微处理器上可能提供或不提供的数学引擎。

    我测量的4 °C 温度低于 PCB 上 K 型 TC 的原因是什么?

    初始精度并不是所有都那么好。  如前所述、数据表中给出的值是典型值、为了获得所需的最佳校准精度、  还应记住、ADC 测量的是芯片温度、不一定是 PCB 或环境温度、具体取决于 ADC 周围的气流。  使用的器件封装也会有所不同。  由于中心焊盘直接连接到裸片和 PCB、因此 QFN 将更接近 PCB 温度。  TQFP 版本仅通过引脚热连接至 PCB、封装温度可能会有些不同。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持。

    目前、ADC 采集的数据在保存后通过 PC 进行分析、因此我不会有任何数学问题、但必须由微控制器处理时会有所不同。

    您建议使用什么方法来校准内部温度传感器?

    谢谢你。 此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您可以通过多种方式进行校准。  最简单的方法是通过在已知室温下进行单点校准来确定初始精度、从而设置计算中使用的初始输出电压。  假设室温设置为25摄氏度、内部温度显示为129.2mV、而不是数据表中给出的典型值129mV。  这将为您提供更好的起点、您仍然可以使用403uV/°C 的数据表系数。  使用两点校准、可以更准确地计算系数本身。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    ADC 预热的速度有多快? 芯片是否会立即比室温更热?

    我知道环境温度、但我要测量裸片温度、我是否仍可以通过这种方式校准传感器?

    让我感到惊讶的是、ADC 测得的温度即使在使用了一段时间后、也始终低于"实际"温度(在 PCB 上)。

    谢谢你。

    此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    器件预热的速度将取决于上电的内容以及通过器件的电流大小。  如果器件实际正在转换(而非待机)、内部基准开启、PGA 启用以及 IDAC 开启、则电流将增加。

    根据所使用的封装、芯片可能会比实际环境略低(PCB 温度而不是空气温度)。  不过、设置所需的配置并且器件处于转换模式后、芯片温度不应花费很长时间才能稳定。

    另外、25摄氏度下的典型 mV 规格可以在 平均值的+/-范围内变化。  因此、初始温度可能低于环境温度。

    我不清楚内部温度传感器的用例。  如果您需要高初始精度、TI 可提供完整系列的温度传感器。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们想要评估有多少温漂取决于 EVM、多少温漂取决于我们要采集的传感器。

    我们不需要精确的测量、 但我们关注的是温差。 这是出于好奇心。

    准确测量温度是否有必要补偿 ADC 中的任何漂移?

    感谢您的支持。

    此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    在这种情况下、您不需要精确的温度测量。  您可以在这里使用相对差值。  就漂移而言、使用全局斩波几乎可以消除失调漂移。  增益漂移将是基准漂移和 ADC 增益漂移的组合。

    我要在这里补充的一点是、使用 EVM 可能有点难以测量长期漂移。  原因是、有时漂移会受到 EVM 周围气流的影响。  我们已经看到很多由于实验室环境(加热和冷却循环)以及来自附近其他设备(例如电源风扇)的气流造成的不稳定情况。  由于这些效应、最好通过将 EVM 放入盒中来将 EVM 与其他环境隔离、否则我们甚至使用大型 ESD 袋来限制 EVM 周围的空气流动。

    最后一点需要说明的是、EVM 不能放在加热室或温度室中。  尽管 ADS124S08的额定值属于工业温度范围(-50至125摄氏度)、但电路板上的许多元件都处于商业级温度范围(85摄氏度或更低)。  因此、我建议施加到电路板上的最高温度为65摄氏度或更低。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我在此论坛中阅读过有关气流"问题"的信息、因此 EVM 已经包含在外壳中。

    感谢您澄清了最高温度。

    感谢您的支持。 非常感谢。

    祝你度过美好的一天!

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以摄氏度为单位的温度:

    TA =(输出电压- 129E-3)/ 403E-6 + 25