This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC10H125FNG 和放大器的 FFF 备用件;半电压转换器上的 MC10125FN

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255461/fff-alternate-for-mc10h125fng-mc10125fn-on-semi-voltage-translators

您好!

我是 Rama Krishna、来自海得拉巴的 Schneider Electric。

目前、我们的设计中使用的是带20 PLCC 封装的单向四路 MECL–TTL IC 转换器。

https://www.mouser.in/datasheet/2/308/1/MC10H125_D-2315283.pdf 

您能为该器件提供任何 FFF 替代吗?

请分享数据表、器件型号和库存信息。

我们每年使用1万个数量。

如果您能尽快回复、我们将不胜感激。  因此、我们可以采取必要的行动。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    我们不提供 MECL 器件。 我们只有 PECL 和 ECL。 客户是否可以使用 ECL/PECL? 请参阅下图、了解四通道接收器

      

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    但替代方案不合适。

    此致、

    拉马·克里希纳。