This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:可变时钟频率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255394/ads131m04-varying-clock-frequency

器件型号:ADS131M04

你好

 我们使用 ADS131M04来测量市电电压(rms 幅度、通过 FFT 测量相位和谐波分量)。 我们希望确保每个周期有256个样本(相干采样可最大限度地减少测量误差)。 这要求采样率/相位跟随(缓慢的)变化的市电输入信号。

 何时可以更改 ADC 时钟输入频率以确保连续的 ADC 运行? 它是否与 DRDY 信号有关?

 需要知道每个计算周期的采样率、采样率是计算的一个组成部分。

 这是我们想要的器件吗?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、D M:

    [报价 userid="572144" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255394/ads131m04-varying-clock-frequency "] 何时可以更改 ADC 时钟输入频率以确保连续的 ADC 运行? 它是否与 DRDY 信号有关?

    ADS131M0x 遵循 Δ-Σ 的传统架构。 f_CLKIN 用于推导 f_model、该调制器通过 OSR 寄存器将计算与 f_DRDY 信号相同的 f_data。

    我以前没有听说过一个客户试图对主电压进行一致采样。 我想知道它们是否测量频率并直接更改相位寄存器以获得类似的结果。

    无论如何、我发现大多数都会在更改时钟频率时重置数字滤波器。 这意味着您需要等待重新安置的数据。 假设您在应用中不想这么做、那么想知道如果您尝试动态这么做、数字调制器会发生什么。

    就我所能说的而言、它应该起作用、但我需要与团队讨论可能存在的任何担忧。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    我们已经找到了本应用手册《 电力系统相干采样》(TI.com)。 它使用的是 ADS131E、而我们目前拥有 M、它们之间唯一的区别是最大采样频率。 可以肯定地说、该方法也适用于 ADS131M04吗?

    非常感谢、

    D M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D M:

    现在,我可以帮你的忙了。"

    本应用手册是在 ADS131M04中实现相干采样的良好起点。 您可能从应用手册中可以看出、这不是一项微不足道的任务。

    还应注意的是、由于 ADS131M04是 Δ-Σ ADC、因此 fCLKIN 更改后立即出现的前几个 ADC 数据值是旧调制器采样率和新调制器采样率中的数据混合。 例如、对于 SINC3、即使 CLKIN 频率在 ADC 数据完成后发生变化、 下一个输出 ADC 数据将依赖于旧频率调制器数据的2 * OSR 数和1 * OSR 新频率 调制器数据(大致)等,直到第3个输出数据是100%新频率调制器数据为止。 对于任何具有集成数字滤波器的过采样 ADC

    不过、与该问题相关的误差可能优于非相干采样

    -Bryan