This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070EVM:混频器/NCO 和放大器的 GUI 控制;更多

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256169/afe7070evm-gui-controls-for-mixer-nco-more

器件型号:AFE7070EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7070

我们 使用的是独立的 AFE7070EVM (不是 TSW1400)。

启用混频器/NCO 并且 GUI 设置如下所示。 CMCD7005处于默认状态=旁路模式。

LO 输入= 2.2GHz。 来自信号发生器
外部 VCXO 输入(J4)=来自信号发生器的65 MHz 0dBm



这会产生与此类似的输出频谱、这看起来是 NCO 频率设置值(1 MHz)的较低边带音偏移:

启用 QMC 偏移并手动播放 QMC A 和 B 偏移可将载波归零= GOOD。

Question:

1) 1)以这种方式使用 EVM 时、左下角的"Clock Settings"是什么合适的 GUI? 它当前设置为单个差分 SDR 时钟、并且 NCO Fdac 设置与 VCXO 输入频率相匹配、输出音调与载波偏离1 MHz、这与 GUI NCO 频率设置相匹配。 什么是时钟设置更改和/或时钟设置与传输结果之间的关系是什么?

2)到目前为止启用 QMC 校正和玩 QMC 增益只会对高边带产生更差的抑制。 应如何进行调整以优化? 或者换句话说、设置优化的单边带输出和优化的双边带输出的过程是什么?

3) 3)使用 AFE7070 EVM 进行基本 TX 输出测试时、是否有任何其他应调整的控件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LL:请在下面查看我的答复。  --- rjh

    1) 1)以这种方式使用 EVM 时、左下角的"Clock Settings"是什么合适的 GUI? 它当前设置为单个差分 SDR 时钟、并且 NCO Fdac 设置与 VCXO 输入频率相匹配、输出音调与载波偏离1 MHz、这与 GUI NCO 频率设置相匹配。 什么是时钟设置更改和/或时钟设置与传输结果之间的关系是什么?

    rjh>>时钟模式选项在第27页的数据表中描述。  我通常在双路输出时钟模式下工作、并在 EVM 中注入2倍的时钟频率(在本例中为130 MHz)。  您仍可以指定65MSPS 的 NCO 采样时钟(Fdac)。

    2)到目前为止启用 QMC 校正和玩 QMC 增益只会对高边带产生更差的抑制。 应如何进行调整以优化? 或者换句话说、设置优化的单边带输出和优化的双边带输出的过程是什么?

    RJH>>不需要的边带的优化需要平衡输入 BB 路径的增益和相位。  主要调整是在相位对增益仅有微小调整时进行。  增益 A 和 B 以及相位均从1024的增益设置开始。  从此处开始调整相位以获得改进。  该值可以为正、也可以为负。  一旦对其进行了优化、您就可以仅在增益路径上调整增益。  您最多只需调整1到3个步骤即可。  然后、可以通过调整相位和调整增益来迭代该过程、以获得出色的优化性能。

    3) 3)使用 AFE7070 EVM 进行基本 TX 输出测试时、是否有任何其他应调整的控件?

    RJH>>您可以通过调节 DAC 电流控制来调整输出功率。  10 - 15范围内的设置是典型的。  您还可以使用"Trim Analog Settings"调整可编程滤波器设置。  如前所述、QMC 增益设置标称设置值为1024。  协调调节 A/B 控制有助于实现数字增益控制。