This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:RC 滤波器限制

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256751/tla2518-rc-filter-restriction

器件型号:TLA2518

大家好、

由于 TLA2518的输入信号包含1MHz 纹波、因此客户希望添加要滤波的 RC。 TLA2518是否可以添加1k Ω+ 1000pF RC 滤波器?

运算放大器-> 1k Ω----- > AIN (TLA2518)

                |

              1000pF

                |

               接地

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San,

    您能否对纹波进行滤波、然后缓冲到 TLA2518的输入、以保持到 ADC 的低阻抗路径?  这会是这里的首选方式。