This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131m08接口、带微控制器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256703/ads131m08-interface-with-microntroller

主题中讨论的其他器件:ADS131M08

您好!

实际上、我正在开发一个需要使用 ADS131m08的应用、因此我有几个问题

1.如果我们使用 STM32或任何其他类型的单独控制器、如果使用、我们需要为频率提供数字 CLKIN 信号。

2.如果我们基于 DRDY 引脚获取 GPIO 中断、那么本质上该中断的性质应该是什么、也就是说该引脚初始状态应为高电平、并且在下降沿或上升沿发生中断。

3.如何读取类似的数据对于每个通道,我们需要发送虚拟数据,如0x00发送到接收下一帧的数据。

4.任何特定的时间,如有需要.

由于我是该 ads131m08评估板的新手、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep Maurya:

    ADS131M08数据表可有效回答您的所有问题。 我强烈建议您详细阅读这份文档、否则您将很难在您的系统中启动和运行此器件

    如果我们使用的是 STM32或任何其他控制器,我们需要提供数字 CLKIN 信号(如果是)频率值是多少。

    在此回答: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243933/ads131m08evm-not-able-to-read-register-correctly-from-ads131m08evm-after-write-operation-using-stm32

    如果我们基于 DRDY 引脚接收 GPIO 中断,那么中断的性质应该是什么,本质上我想说,该引脚应该是初始高电平,而中断是在下降沿还是上升沿。

    请参阅 DRDY 引脚部分(8.5.1.5)

    如何像读取每个通道那样的数据,我们需要发送诸如0x00的虚拟数据以接收下一帧中的数据。

    请参阅 SPI 通信帧部分(8.5.1.7)和 ADC 转换数据部分(8.5.1.9)

    Unknown 说:
    需要时可使用任何特定的时间。

    请参阅时序和开关部分(6.6和6.7)

    同样、请阅读产品说明书。 我们可以回答您的问题、但这并不能帮助您了解 ADC 的工作原理。 阅读数据表将

    -Bryan