您好!
实际上、我正在开发一个需要使用 ADS131m08的应用、因此我有几个问题
1.如果我们使用 STM32或任何其他类型的单独控制器、如果使用、我们需要为频率提供数字 CLKIN 信号。
2.如果我们基于 DRDY 引脚获取 GPIO 中断、那么本质上该中断的性质应该是什么、也就是说该引脚初始状态应为高电平、并且在下降沿或上升沿发生中断。
3.如何读取类似的数据对于每个通道,我们需要发送虚拟数据,如0x00发送到接收下一帧的数据。
4.任何特定的时间,如有需要.
由于我是该 ads131m08评估板的新手、请告知我。