This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 ADC12DJ5200RFEVM 满量程电压的 adc12dj5200rfevm:

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256929/adc12dj5200rfevm-regarding-the-full-scale-voltage-of-the-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

你(们)好。

我目前在我的项目中使用的是 ADC12DJ5200RF EVM 和 ADCxxDJxx00 GUI。 在使用 GUI 时、我遇到了一个与 INA 和 INB 的增益满量程设置相关的问题。

在 GUI 中、我观察到增益满量程设置允许我配置高达1040.000mVpo。 但是、我的要求涉及高达1.2V 的测量。 我想问您能否提供有关如何在 GUI 中实现此配置的指导。

此致、  

物联网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    该器件可编程的最大差分输入电压为1060mV、其中 FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0xFFFF。 若要接受1.2V Vpp-DIFF 信号、输入网络必须包含衰减器、以便将1.2Vpp-DIFF 信号降至可接受的范围。 此 EVM 上的输入网络包含一个有损耗平衡-非平衡变压器和3dB 衰减器、输入网络衰减可能接近4.5dB、因此您应该能够应用该信号、而不会对 EVM 输入产生问题。

    此致、Chase