This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61402EVM:如何使用高电流输出级

Guru**** 2686675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256242/dac61402evm-how-do-i-use-high-current-output-stage

器件型号:DAC61402EVM

我购买了"BP-DAC61402EVM"来测试 DAC。

评估板在没有"高电流输出级"的情况下运行良好

但当我施加+15V 和-15V 的电压后、每个 AVDD 和 AVSS 测试高电流输出级、Q1、Q2和 Q3均被烧断。

我以出厂初始设置使用它(J14、J21、J18全部打开)

我怎么知道? 我可以将 Q1、Q2、Q3替换为相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon:  

    Sanjay 将审查这一情况并提供建议。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon:

     

    跳线设置应根据 DAC81402EVM 用户指南进行。 请参阅第2.2节和第3.1节。

    仅供参考、要启用 "高电流输出级"、应连接 J14、J18并断开 J21。

    在更换元件之前、请确保所有其他跳线和电源连接均符合 DAC81402EVM 用户指南的要求。

     

    谢谢。

    桑贾伊