This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:DLS 测量的可行性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253836/afe4432-feasibility-for-dls-measurement

器件型号:AFE4432

您好!

我计划设计 DLS 测量系统(DLS : 动态光散射)。

我们是否可以使用 AFE4432或类似的光学 AFE 进行 DLS 测量?

建议考虑使用3或4个元件配置进行 DLS 测量。

但我一直在寻找能尽可能节省电力和空间的平台。

我希望 AFE 能成为我的目标的解决方案之一...我想确认它的可行性。

谢谢。
近藤纯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论遵循 NDA。 我将通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将通过电子邮件等待您的联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送电子邮件。 让我们留在电子邮件讨论中。

    关闭此标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 让我们通过电子邮件继续讨论。