This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:DA39RF10配置 GUI

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252520/dac39rf10evm-da39rf10-configuration-gui

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10

我在 TI.com 上找不到 DAC39RF10EVM 的配置 GUI。 在相应的 EVM 用户指南中、您似乎可以安装并运行 GUI。 (dac39rf10_evm.pdf、第8、9页)

此外、它还标记为来自 HSDC Pro 和 DAC39RF10EVM 配置 GUI 的单独程序。 我在哪里可以找到 DAC39RF10配置 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    我们将向您发送一封电子邮件并关闭此帖子、以便您访问 DAC39RF10EVM GUI。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才已授予您访问 DAC39RF10安全文件夹的权限。  您将单独收到一封包含链接的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~