This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:电源要求

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, ADC12DJ5200RF, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255954/adc12dj5200rf-power-supply-requirements

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMX1204、、 LMX2594

您好!

在我的设计中、AM 使用 TI 器件 LMX1204、LMX2594 CLK 合成器和 ADC12DJ5200RF。

下面是计划在我的设计中使用的电源树图。  

以下是在我的设计中考虑的稳压器的列表
器件 电压 稳压器 稳压器规格 实际
LMX2594 3.3 LDO
ADP7158ACPZ-3.3-R7
VIN = 2.3至5.5、2A
@1MHz =-60dB
输入电压= 3.6V
输出电流= 700mA
LMX1204 2.5 LDO
TPS7A5201QRGRRQ1
Vin=1.1V 至6.5V、2A
输出电压:0.8V 至5.2V
@1MHz =-55dB
输入电压= 2.8V
输出电流= 1000mA
ADC 1.1 (V D1V1) 静音开关
LTM4702
输入电压=:3V 至16V、8A
输出电压:0.8V 至5.2V
输入电压= 1.1V
输出电流= 5.5A
1.1 (V A1V1) LDO
TPS7A5201QRGRRQ1
Vin=0.8V 至5.5V、2A
输出电压:0.8V 至3.6V
@1MHz =-55dB
输入电压= 1.4V
输出电流= 1200mA
1.1 (V A1V9) LDO
TPS7A5201QRGRRQ1
Vin=0.8V 至5.5V、2A
输出电压:0.8V 至3.6V
@1MHz =-57dB
输入电压= 1.4V
输出电流= 1300mA

任何人可以帮助我吗、这些要求对于我的设计或任何其他建议是否足够

还有一点、ADC 器件输入电源纹波滤波器设计是否有任何要求? 数据表建议纹波滤波器频率与降压转换器开关频率相匹配。

滤波器设计器是否有任何工具和计算参考、