This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:外壳温度

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256545/adc3424-case-temparture

器件型号:ADC3424
在 TA (AIR)中、温度范围的定义为140 -85 ℃。 TC (外壳温度)的定义是什么? 目前、热分析仿真表明 ADC 的外壳温度(TC)略高于85°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku-San:

    QFN 的外壳温度在电源板处意味着–因为这是从芯片到电路板的热路径。

    数据表中的 Tj 额定值(例如最高105摄氏度)、然后您可以根据估计的外壳(焊盘)温度或电路板温度计算裸片温度

    例如、

    Psi-jb 为3.3摄氏度/瓦、因此如果焊盘下方的电路板温度为85摄氏度、则 Tj 将为(大约)==[ 85摄氏度+(3.3摄氏度/瓦* 0.475W)]= 86.6摄氏度、低于105摄氏度、因此无需担心

    请 查看以下表7.4和 SPRA953文档快照、确定是否满足其热关注点。

    此致、

    Rob