This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3423:INL 和 DNL

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443, ADC3424, ADC3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255713/adc3423-inl-and-dnl

器件型号:ADC3423
主题中讨论的其他器件:ADC3424、ADC3443

大家好!

我想知道 ADC3423/ADC3424/ADC3443的 INL 和 DNL、但我在数据表中找不到它。
请提供一些关于 INL 和 DNL 的信息。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    请给我们几天时间来看看这些数据是否可用。 我们将在下周星期二之前向您提供最新消息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    这就是我们的档案所拥有的全部资料。

    谢谢。

    Rob