This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:特定参数了解(数据速率和放大器;采样率)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257428/ads8568-specific-parameter-understanding-data-rate-sampling-rate

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件: ADS8528

您好!

我的客户想知道 ADS8568的具体参数:

ADS85x8系列是8通道 ADC。 每通道的最大数据速率为510kSPS 的规格中这意味着什么? 根据规范、8个通道分为4个转换对。 在转换对之前、它们按串行顺序进行通信。 我想问、参数510kSPS 是指只有一个转换对正常工作时的数据速率、还是四个转换对正常工作时的数据速率。 传输所有数据时、每个通道可以达到的最大速率是多少?

2、我的客户不了解转换情况。 从方框图中可以看到、CH_A0和 CH_A1是相同的转换对。 这是否意味着两个通道上的采样和转换完全同步?

3.最后再确认一点:根据规范中的记录、是否能理解 ADS8568信号采集的最大速率为650kSPS、最大传输速率为510kSPS?

谢谢、期待您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    1.) ADS85x8器件有两种接口模式:并行和串行。  在并行模式下运行时、可实现最高吞吐量。  对于 ADS8568、这将为每通道510kSPS。  上面的图38显示了四个 CONVST 输入的顺序触发。 这与串行模式操作不同、有关这两种接口模式的介绍、请参阅第18和19页

    2.) 每个通道对都与其 CONVST x 引脚同步。  您可以 在 ADS85x8上将所有四个 CONVST 输入绑定在一起、所有八个通道将同时以每通道510kSPS (在并行模式下)或每通道400kSPS 的速率进行采样和转换。  

    3.) 在并行模式下、ADS8528的每通道运行速率为650kSPS、而在并行模式下、ADS8568的每通道运行速率为510kSPS。