This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952的电源和基准设置

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256230/ads7952-power-supply-and-reference-setting-of-ads7952

器件型号:ADS7952

大家好!  

  ADS7952的电源和基准设置:

--

我们将2xVref (2.5V)用于3.3V 电源系统、现在 我们在这种条件下对演示进行了测试、且输入电压低于3.3V 电源(低于3V)。

测试结果似乎正常。

但是、输出测试条件未在数据表中列出、如随附图片所示。

----------------

我的问题是、

  • 这种方法适合此芯片的应用吗?
  • 我们是否需要保持电源高于 2xVref (2.5V)(例如5V)
  • 如果不在、模拟输入电压范围有何限制?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    当您为使用 ADS7952的+VA 使用3.3V 的电源时、这会将您的模拟输入电平设置为3.3V。  您可以使用2倍 Vref 范围、但如果不将+VA 设置为5V、则无法达到+5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 的答复。

    如果我们希望获得更高的精度、您会提出哪种类型的建议?

    基于我的理解、当电源超过3.3V 时、使用1个 Vref 具有更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用具有3.3V 电源的2倍范围模式时、您将永远无法达到满量程代码。  在本例中、最好坚持使用范围1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定感谢您的确认。

    我们已开始对范围1进行验证。