This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J25:Sync 和 Sysref 是否可以使用单端布线而不是差分布线

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256717/adc32j25-does-sync-and-sysref-could-use-a-single-end-trace-not-the-differential-trace

器件型号:ADC32J25

您好

  我已打开原理图查询的新主题。

  e2e.ti.com/.../adc32j25-adc-jesd-can-t-link-with-the-receiver-fpga

  在 ADC32J25的数据表中、Sync 和 Sysref 需要使用差分电路、是否可以使用单端布线而不是差分布线?

  您能帮助评论一下原理图吗? 因为在我当前的设计中、ADC 无法与 FPGA 链接。

祝你一切顺利

志刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志刚:

    数据表未引用任何用于驱动此单端运算的选项。

    我们建议您以差分方式驱动 Sync 和 Sysref。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy

      好的、明白了。 非常感谢您的支持。

    祝你一切顺利