This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:ADC12D1600CCMLS 和 ADC12D1600CCMPR 之间的差异

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256180/adc12d1600qml-sp-difference-between-adc12d1600ccmls-and-adc12d1600ccmpr

器件型号:ADC12D1600QML-SP

您好!

我可以在数据表中看到 ADC12D1600CCMLS 和 ADC12D1600CCMPR 具有不同的工作温度(°C)、但这是唯一的差异吗? 此外、是否有 可用作 EM 器件的较低等级 ADC12D1600QML-SP、或者使用 ADC12D1600CCMPR?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请在星期二前给我确认。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCMLS 是专门用于太空飞行的模型;全温度和全 QML V 类筛选。  CCMPR 是专为您的原型设计而设计的工程模型;不进行空间筛选、仅进行25°C 测试(无 TID、无 V 类)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 明白了。