This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:借助 JESD204C、SYSREF 的精度有多重要?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, ADC12DJ5200-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256330/adc12dj5200-sp-with-jesd204c-how-important-is-the-accuracy-of-sysref

器件型号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04832-SP

SYSREF 需要与 ADC 采样时钟相同的时钟源生成、还是 SYSREF 可以从另一个时钟源生成?

如果 SYSREF 从另一个源生成、它将逐渐漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    最好从同一源生成 sysref、这样数据表就对其时间进行了调整。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rob。

    我有一个跟进问题。 ADC12DJ5200-SP 数据表包含用于确定 SYSREF 频率的公式。 实际频率需要与该计算频率接近多大? 我正在使用 LMK04832-SP 生成 ADC 采样时钟和 SYSREF、但 SYSREF 无法被整数整数整除。 可能比计算的频率低0.6%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Sysref 必须是精确的频率。 它不能关闭。 如果模式使用8b10b 编码、您能告诉我您的采样频率、jmode 以及编程的 K 值吗? 我可以计算所需的确切参考频率。  

    此致、

    内拉伊