This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409EVM:单击"Capture"时、HSDC Pro 应用中的 DDR 错误

Guru**** 2925810 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, ADS5409EVM, CDCE62005EVM, CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257172/ads5409evm-when-capture-clicked-ddr-error-in-hsdc-pro-application

器件型号:ADS5409EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMCDCE62005EVMCDCM9102EVMCDCM9102、CDCE62005

您好!

我已经购买了 ADS5409EVM 和 TSW1400EVM 套件。 我已经使用相关的接口点将这些套件相互连接。 之后、我将通过 USB 为 ADC 和采集卡供电。 此外、我将为采集卡的电源输入提供5V 电源。 不过、使用 HSDC Pro 应用程序捕获数据时会遇到错误(DDR 错误、超时)。 此外、USER_LED3未亮起。 这可能是由于未向 ADC 卡提供时钟所致吗? 我是否需要为 ADC 卡提供外部时钟? 如果需要提供外部时钟、为实现900MSPS 的采样率、时钟的频率应该是以 MHz 为单位? 我想使用采样率高达900MSPS 的器件。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si5351模块是否适合我? 我打算以800MSPS 的采样率使用它。  

    您会推荐任何其他时钟源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    是的、必须将时钟应用于 J1。 如果您要以900MSPS 采样、则需要提供900MHz 时钟输入。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得数据表性能、您必须使用射频信号发生器。 我不熟悉您所描述的模块、但只要振幅满足器件的要求、就足以进行功能测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在下面的链接中、我看到它施加10MHz 同步信号(图6)并以800MSPS 的采样率接收数据(图8)。 ADS5409EVM 板上是否有 PLL?


    www.ti.com/.../slau450.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    图6中的10MHz 同步信号是射频信号发生器之间的10MHz 基准、以确保其输出的一致性。 射频信号发生器之一输出时钟(800MHz)、而另一个输出输入信号(~185MHz)。 ADC 内没有 PLL、且 EVM 上没有时钟合成器、因此必须将时钟应用于 J1才能使器件正常工作。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。 如果我购买一个 CDCE62005EVM 和 CDCM9102EVM 作为时钟发生器、我是否能够在不需要购买任何其他产品的情况下运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    我只是想向您确认、您知道 CDCM9102是固定的100MHz 输出、不会以800MSPS 采样此器件。 CDCE62005稍微复杂一些。 我建议您查看并使用我们的时钟产品软件( https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW )来确定您感兴趣的 CDCE62005生成频率是否可行。

    此致、Chase