This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:更具成本效益的 ADS112C04

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, ADS1110, ADS112C04, ADS1114, PGA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257050/ads112c04-more-cost-efficent-ads112c04

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:ADS1110ADS1114、ADS1119 PGA112

尊敬的 TI 团队:

我看了所有的评论、发现很多工程师都是从 ADS111x 切换到 ADS112C04的。 我也喜欢它。 我主要是这么做的、因为 ADS111x 系列非常旧、您永远不知道这些器件还存在多长时间。 主要问题是、ADS112C04的价格比 ADS111x 系列高1€@1000件。 是的,它有比旧的更多的功能,但其中许多不是由我使用。 我使用的是 PGA (1-64)、外部基准、数字和模拟电源以及两个单端/一个差分通道。 因此、主要介绍了 ADS1110的特性。  是否有计划发布 ADS112C04版本、该版本的功能可能较少、只有一个差分通道但因此成本较低(成本约为3€@1000件)?

我期待收到您的回复!

此致

H·多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    很难满足每个人的需求。  首先让我们明确说明您的需求。   您提到、ADS1110的"特性"非常符合要求、并且该器件没有单独的模拟和数字电源、高增益或外部基准输入?  因此、ADS1110似乎需要一个单差分输入通道和一个 I2C 接口。

    ADS1114 -在操作上与 ADS1110相似。

    ADS1119 -带有外部基准输入的模拟和数字电源。  增益限制为最大4。  该器件移除了 ADS112C04的部分功能、成为 ADS112C04的低成本版本。

    我希望这能提供一些额外的指导。  如果没有、请发送您的具体要求。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢你的快速回复。 您的严格要求、我们应该重新开始并 阐明 需求。 我需要 ADS1110所 不具备的一些功能。

    您的建议 ADS1119 最接近。 我知道该器件。 它附带 模拟和数字电源引脚、外部基准输入和多路复用器等功能、用于校准并切换到单端输入。 对于我的应用来说 、缺少高增益、一个差动/两个单端就足够了。 您会看到 ADS112C04 具有很多  功能、而 ADS1119缺乏功能。 我知道很难满足所有人的需求、但是如果版本只需一个我身边的差动输入、并采用 ADS1119/ADS112C04的相同封装 WQFN 和 TSSOP 、那将非常好。 它将适合通常采用的2/4/8等级法的单端通道。

    此致、

    多米尼克 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我会把你的想法和愿望传递给定义团队。  公式的一部分是器件如何融入现有产品系列以及我们为器件提供的价位。  说实话、我还没有看到对于需要高增益而又没有其他特性的器件的很多需求。  IC 与其他采购没有太大不同。  我最近买了一辆我不需要的功能的车辆、但它是这样的、如果我想要该车辆、我必须携带它、因为它伴随着成本的增加。

    您可始终将一个放大器放置在 ADS1119前面、但我发现现在这又开始接近 ADS112C04的成本。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您将此想法传递给定义团队。  如果他们 也能看到这种需求、我会很高兴。

    是的、您可以将 ADS1119与 PGA112组合在一起、但该解决方案更广泛、您需要更多空间、增加故障和采购方面的兼容性和风险。

    非常感谢您的时间和帮助!

    此致

    多米尼克