This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:输出温度图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257359/dac38rf89-output-temperature-graph

器件型号:DAC38RF89

您好!

我们正在使用 DAC38RF89、在-20摄氏度的温度下我们遇到了问题。

输出在满量程功率下传输200m 至4G。

根据数据表、对于该频率带宽、25度下的功率增量在低频下的功率与高频下的功率之间大约为6dB。

20deg 时、该带宽下 低频功耗与高频功耗之间的差值约为11dB。

是否有可以指示输出功率与温度之间关系的图或表?

我们在 DAC 的输出端有一个 blin、但该平衡-非平衡变压器在-20度时的衰减几乎是恒定的、大约为1dB。

此致、

A·阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还没有看到11dB 随温度的剧烈变化。 这可能是功能问题。 请告知 DAC 的采样率。

    如果使用了片上 PLL、请再次检查 PLL 锁定是否在所有温度下都得到了优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些温度上的测量值: