This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C081:用于升压控制的电流源

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, DAC081C081, DAC53701, DAC53202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258089/dac081c081-current-source-for-boost-control

器件型号:DAC081C081
主题中讨论的其他器件: DAC53701、DAC53204、 DAC53202

您好!

我们计划使用 DAC081C081通过 FB 引脚调节 LM51571的输出电压。

与本应用手册类似的内容: 如何动态调整电源模块输出电压(TI.com)

您能否分享有关 DAC 输出级的详细信息? 它是否有任何接地电阻器始终接通?

它是否会被反向电流损坏?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    DAC 输出仅在断电模式下接地。 加电时、DAC 输出为0V (未接地)、这仍会导致 LM51571上出现非预期输出、直到能够更新 DAC 输出。 因此、我们推荐 为这些应用使用 DAC53701或 DAC53204。 这两种输出都是 Hi-Z 输出(器件上电时)、从而将 LM51571设置为标称输出、直到 DAC 输出上电。  即使 VDD 断电、DAC53204也具有 Hi-Z 输出。  

     升压转换器的 FB 引脚通常只有很小的漏电流、并且 FB 电阻器网络所需的电流非常小。 您需要哪种类型的反向电流?  DAC081C081可以根据所连接的负载拉/灌电流、但在超过特定负载后将失去调节输出电压的能力。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynn:

    感谢您的详细响应、在这种情况下、我们将选择 DAC53202。  
    我们期望 FB 引脚上的最大电流为400uA。 反向电流将会非常小。 应该在输出上添加一个电阻器吗? 我们建议使用的最小尺寸是多少?

    此致、
    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise 、

    是的、您将需要一个串联电阻器。  

    此应用手册介绍了如何 计算三个电阻器:

    具有电压输出智能 DAC 的电压裕量调节和定标电路

    您已经选择了 Rtop 和 Rbot、因此、您可以跳转至选择串联电阻和 DAC 的输出范围、以实现 您想要的 LM51571输出范围。  

    我们正在着手发布计算器工具、以帮助进行该计算、但尚未准备就绪。 如果你有任何问题,请告诉我,我可以帮你解决。  

    此致!

    K·琼斯