This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:串联两个电位器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, DAC53701, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258408/tpl0102-100-connect-two-potentiometers-in-series

器件型号:TPL0102-100
主题中讨论的其他器件: DAC53701DAC53204

您好!

用户是否可以串联两个数字电位器?  他们希望使用 TPL0102-100上的两个200k Ω 的数字电位器控制 LDO 输出电压。  请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、  

    可以、您可以将两个电位计通道串联以增加端到端电阻。  

    作为替代方案、我们建议使用 DAC53701或 DAC53204等器件来控制电源输出。 这些器件具有更高的分辨率、可编程性和压摆率控制、并且还提供更高的精度。  

    我们在 digiPOT 登录页面上有一个视频、重点介绍了这些差异:

    www.ti.com/.../overview.html

    以及介绍如何在此应用中使用 DAC 的应用手册:

    具有电压输出智能 DAC 的电压裕量调节和定标电路

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    K·琼斯