This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:如何在 FPGA 上启动 TX7332的 SPI 读写功能

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255785/tx7332-how-to-start-the-spi-read-and-write-function-of-tx7332-on-fpga

器件型号:TX7332

大家好、

您能否帮助分享如何在 FPGA 上启动使用片外波束生成的 TX7332的 SPI 读写功能? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    有关 SPI 读写的信息、请参阅 TX7332数据表的"编程"部分。 片上和片外波束形成模式的情况相同。

    此致

    萨维扬