This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8326:SON8和 SOP8是否可以安装在相同的焊盘布局上?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258091/ads8326-does-son8-and-sop8-fit-on-the-same-solder-pad-layout

器件型号:ADS8326

ADS8326IBDRBR、SON-8是否装在 ADS8326IBDGKR 、MSOP-8的焊盘布局上1:1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的 MSOP-8现在称为 VSSOP-8、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    感谢您的发帖。

    是的、VSSOP 与 MSOP-8相同。  

    ADS8326数据表的末尾提供了两种封装的封装轮廓和焊盘图案数据。 DGK 封装的封装宽度为3mm、而 MSOP-8封装的总封装宽度为3mm。  

    此致、

    瑞安