This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:所用的电路图参考

Guru**** 2926540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00648, DAC161S997EVM, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255504/dac161s997-circuit-diagram-reference-to-used

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件:TIDA-00648

尊敬的:

我们目前使用 环路功率4 -20mA 变送器。 我们参考以下2个电路参考、  

TIDA-00648参考设计| TI.com

DAC161S997EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)

在这两个设计中、我们都观察到了一些元件差异。 您能向我推荐我们参考的完整 测试电路设计吗?

根据我们在 TIDA-00648图中的观察1µf、100V C10电容器  在一段时间后在我们的器件中传递了一些泄漏电流、而 DAC161 EVM 在相同的位置使用了 Tanta 电容器。 我们更喜欢哪种类型的电容器。

请告诉我我们将使用哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在我们的论坛上发帖!

    参考设计与 EVM:

    DAC161S997EVM 使用可轻松配置的电路对 DAC161S997进行评估和测试。

    TIDA-00648参考设计展示了将 DAC161S997用作4 -20 mA 回路发送器的特定电路。  

    如果您主要关注性能与可配置性、我推荐 TIDA-00648参考设计作为您的主要资源。

    1uF 电容器陶瓷与电容器:

    对于1uF 电容器、使用 TANT 电容器将在较长的电容时间范围内提供更高的可靠性。
    但是、如果您关心陶瓷电容器的泄漏、则钽电容器 通常会有更多的泄漏。
    为了减小漏电流、我建议使用额定电压更高的陶瓷电容器、例如160V 或250V。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯、

     因为回路电压 高达36伏、所以 Tanta 电容的1µF 或1µF 的值也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    额定电压为50V 就没有问题、但正如我先前提到的、额定电压越高、陶瓷电容器的漏电流就越小。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢卡斯:

    您能解释一下电路中1µf μ F 和10nF 电容器的使用吗? 如果我从电路中移除这个、会发生什么情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个电容器用作去耦电容器、可减少环路节点上存在的高频噪声量。

    如果您不需要这种精细的精度、则可能会删除它们。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas、我们将使用250伏电容器检查情况。 请找到我们的原理图和电容器 C32、C33。

    我请求检查整个原理图、如果有任何更改、请及时更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器 C38应为220nF (0.22uF)、而不是22nF。  

    除此之外,它看起来很好!

    谢谢。
    卢卡斯