This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258 EP:预期的转换器代码

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258679/ads1258-ep-expected-converter-codes

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258

您好!  

我有一个 PCB、要在上面使用 ADS1258EP。 我要连接到输入端的传感器的范围为0V - 4.096V。 我计划使用以下引脚配置在自动扫描模式下运行器件:= 4.096、AINCOM = 2.048V、AVDD = 5V、AVSS = 0V、Vref = 3.3V。 如果我想最大程度地增大转换器范围是正确的方法? 或者我应该使用 Vref = AINCOM = 2.048V。 我意识到将会有一些未使用的头部空间(.06在跨距的每一侧)。 我在转换器论坛中搜索过、似乎 对此主题存在一些困惑。 感谢您的任何反馈

斯科特·梅茨格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott Metzger:

    ADS1258满量程范围(FSR)是+/-1.0666666*VREF (我们暂时忽略1.06666)。 如果 VREF = 4.096V、则 FSR 的 范围为-4.096V 至+4.096V (请注意、该电压是在两个模拟输入之间以差分方式测量的、并且不是相对于接地的、即您无法将以接地为基准的-4.096V 信号施加到该 ADC 中)。 在本例中、您的传感器仅可使用此范围的一半(0到4.096V)、因此您希望将 VREF 降低到2.048V。 现在、您的 FSR 可从-2.048V 扩展至+2.048V。 如果 AINCOM 也是2.048V、并且您始终以 AINCOM 为基准测量输入信号、那么当您的输入为0V 时、您将测量0V - 2.048V =-2.048V。 当输入为4.096V 时、您将测量到4.096V - 2.048V =+2.048V。 这样就可以使用 ADC 的所有范围、但一开始时我忽略了额外的6.6%  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回答我的问题。 可能值得在数据表中添加一个表格、说明 Vref 和 AINCOM 在典型应用中的相互作用。 还有一条警告、指出使用大于2.5V 的值的 Vref 将限制 ADC 使用其满量程的能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott Metzger:

    感谢您的关注。 ADS1258EVM 用户指南的第3.3.1节

    该数据表提供了差分输入以及单端到差分输入级的应用图。 单端应用图(ADS1258数据表中的图67)实际上显示了我在文章中记下的配置、不过它使用双极电源、在这种情况下会将 AINCOM 接地。

    -Bryan