This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:多个 ADC ADC125200RF 功率方案

Guru**** 2762385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258832/adc12dj5200rf-multiple-adcs-adc125200rf-power-scheme

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:TPS7A83A

您好!

在我的设计中、我有3个 ADC ADC12DJ5200器件。 请 参阅下面随附的图、了解所有 ADC 的电源方案。 我想确认电源方案是否正确、我想检查 LDO 器件型号是否适用于 ADC12DJ5200 ADC 器件。

任何人都可以评论并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshitha、您好!

    所有电压看起来都正确、您选择的 LDO 应该起作用、但我建议使用 ADC12DJ5200数据表中建议的器件。 例如、TPS7A83A 是一个不错的选择、因为它具有更低的输出噪声。 此外、务必遵循下面详细介绍的上电序列。 我希望这对您有所帮助。

    此致!

    埃里克·克莱克纳