This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:ADS7138是否具有中断功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258829/ads7138-whether-the-ads7138-has-an-interrupt-function

器件型号:ADS7138

ADS7138是否具有中断功能。 客户希望使用 ADC 收集5V 电压来进行监控。 12位、IIC 接口、无需速率、是否可使用7138。 或者是否有任何其他建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADS7138具有可用作控制器中断的"Alert"输出。  它具有可编程阈值以及一些内置噪声滤波功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 tom;

    我  非常 感谢  您的回复,我想再次检查它是否可以用于收集5V 电压?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7138使用 AVdd 作为参考。  利用5.1至5.5V 电源、您可以监控5V 输入。  采用5.0V 电源时、您可以在计划进行监控的5V 电源上使用分压器。