This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM, DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248373/dac37j82-dac37j82

器件型号:DAC37J82

我在 TSW14J56EVM 上使用 DAC37J82EVM、 我想自动设置 NCO 频率、而无需使用 DAC3X8X GUI 手动输入。 现在我输入 freq -例如 Box ab、然后点击"Perform SIF sync"。 是否可以 通过编程来取代手动输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、您应该能够使用寄存器写入和 DAC3xJ8x GUI 的"Low Level View"选项卡中的"Load Config"功能实现自动化。

     DAC37J82数据表的第69-70页显示了设置 NCO 频率(地址0x14 -> 0x19)所需的寄存器写入操作。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在不使用 GUI 的情况下写入这些寄存器?  是否有可用于写入这些寄存器的 Windows 驱动程序或库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、  

    我有一些工具可以执行此操作。 我将看一下此 EVM 的原理图、并编写一个顶级脚本、然后通过一些可以使用的 python 将其发送给您。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美——谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、  

    下面是用 python 编写的小软件包、可以开始使用。 注意如果您已经打开 DAC GUI、DAC GUI 将获取 FTDI 芯片、因而无法使用该 GUI、其他软件也无法使用该芯片。 顶级脚本是 main.py。 让我知道 它是怎样的!

    e2e.ti.com/.../DAC3XJ8X_5F00_SPI.zip

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、 乍一看、这看起来和我们需要的完全一样。