您好,
我们 用 ADS1115进行了 DAQ 模块并使用它进行 INL 测试,但结果 不令人满意,并且与数据表上的值有很大差异。 我们不知道问题出在哪里、我们希望工程师能够为我们提供帮助。 实验条件如下:
测量环境:正常温度、ADC 输入 RC 电路与 EVM 相同、SMU 为 ADC 提供差分输入信号、DMM 测量输入信号。 执行斜坡扫描。
芯片设置:选择差动输入、FSR 设置为±2.048V、SPS=8。
INL 计算:查找使用相同代码发生的中间电压、获取代码电压曲线、使用最佳拟合拟合拟合曲线、并计算曲线与拟合直线的偏差以获得 INL。
该图片显示了我们的测量值、与数据表上的值和图形不匹配。

此致
凯林