This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:配合使用 ADS52J65EVM 与 KCU105。

Guru**** 2768555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257126/ads52j65evm-using-ads52j65evm-with-kcu105

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J65

尊敬的先生/女士:  

我将 ADS52J65EVM 与 KCU105配合使用。 HSDC Pro v4.90检测 KCU105。 似乎存在正确的连接。

但是、HSDC Pro 未列出 ADS52J65。 在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC files 文件夹中找不到 ADS52J65.ini。  

我有 TSW14J50的 ADS52J65.ini 文件。 我可以对 KCU105使用相同的方法吗? 如果没有、您能否为 KCU105发送/创建 ADS52J65.ini?  

此致、  

拉贾·潘内尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panneer:

    感谢您联系 TI E2E。

    安装 HSDC Pro 后、该软件包仅包含一些默认器件、为了让它显示 ADS52J65、您必须正确安装 ADS52J65 GUI。 安装 GUI 时、ADC GUI 也会更新 HSDC 文件夹中的固件位置。

    安装 GUI 后、您将在下拉列表中看到选择52J65的选项。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    感谢您的回复。 ADS52J65 GUI 已正确安装、甚至在 KCU105运行并连接时重新安装。 显然、尚未更新 HSDC 文件夹中的固件位置。  

    连接 TSW14J50数据采集板时、ADS52J65 ADC 会显示在 HSDC Pro 器件列表中。 这是在   为我提供了 ADS52J65_TSW14J50_TRANSITION 文件夹后实现的。 是否有任何类似的转换指南可帮助 ADS52J65EVM 与 KCU105配合使用?  

    如果我连接的是 KCU105而不是  TSW14J50、则 ADS52J65不再显示在器件列表中、即使在通过以太网连接到 KCU105后也是如此。  

    我认为 ADS52J65.ini 文件使得该器件出现在 HSDC Pro 器件列表中。 如果是、我在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC files 文件夹中看不到 ADS52J65.ini 文件。

    我可以简单地将 ADS52J65.ini 从14J50详细信息/ADC 文件复制到 KCU105详细信息/ADC 文件文件夹吗?  

    此致、  

    拉贾·潘内尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panneer Raja:  

    目前、ADS52J65EVM 不支持 KCU105。

    然而、由于 ADS52J65EVM 符合 FMC 标准、因此可与 KCU105配合使用。 但您必须在 KCU105上为此开发单独的固件。  

    将  ADS52J65.ini 从14J50 Details/ADC 文件复制到 KCU105 Details/ADC files 文件夹将不会工作、因为您当前在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details 文件夹中没有所需的 KCU105固件。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、  

    感谢您的回答。 KCU105_TI_DHCP.bit 可以在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\Firmware 文件夹中找到。 此外、AMD (Xilinx)还提供了一个可为 TI ADC 芯片构建的 KCU105 FPGA 项目。 我也从这个项目创建了一个位文件。 很遗憾、没有此项目支持的 TI ADC 列表。

    这些固件(.bit 文件)是否与 ADS52J65兼容? 以及 JESD 参数配置的角度来看?

    我们如何确保 JESD 参数设置(F、M、K 等) ADC 和 FPGA 之间是否相同? 如果我通过 ADC_EVM GUI 使用某些设置来配置 ADC_EVM、也会如何配置 FPGA JESD IP 内核设置?

    此致、  

    拉贾·潘内尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这方面有什么更新吗?

    Panneer Raja Vajravelu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panneer Raja:  

    当前 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\Firmware 中的*。bit 文件 来自不同的 ADC 团队、 在设计时不会考虑 ADS52J65。  

    不过、我将通过电子邮件与您联系、探讨如何修改 Xilinx 的示例固件以支持 ADS52J65EVM。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克