This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82001:DAC 选择

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82001, DAC91001, DAC81402, DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257677/dac82001-dac-selection

器件型号:DAC82001
主题中讨论的其他器件: DAC91001DAC81402DAC81401

尊敬的:

客户正在设计一个流量控制器、并且想要选择一个 DAC 芯片、其参数需要16位或更高的分辨率、1MSPS 的采样率、并且可以实现正10V 或负10V 输出。 我想知道我们可以推荐哪种具有成本效益的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    DAC82001在此非常适合。  它是非缓冲器件、因此您需要添加分立式输出放大器以实现±10V。 您还可以考虑 DAC91001。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    客户不想使用 DAC 和放大器来实现正负10V 输出、并且想看看是否有 DAC 芯片可以直接输出正负10V 或更大的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    DAC81402是您要找的器件。  

    我们正在计划发布将于10月上市的单通道器件(DAC81401)。 如果您正在寻找此器件、客户可以开始评估双通道、然后在器件出厂后切换到单通道。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫