This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409EVM:针对 ADS5409EVM 和 TSW1400EVM 板的时钟发生器建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257991/ads5409evm-clock-generator-recommendation-for-ads5409evm-and-tsw1400evm-boards

器件型号:ADS5409EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

大家好、我使用的是 ADS5409EVM ADC 板和 TSW1400EVM 捕捉板。 为了使用这些板、我需要在900MHz 上生成时钟信号。 但是、在我在下面提供的文档(时钟输入)中说、这个信号的振幅应该为 Vpp = 2V。 是否有可以相应使用的评估板?

www.ti.com/.../ads5409.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    2Vpp 为差分电压、单端电压为1Vpp。

    您可以使用 LMX2572来生成时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了我在下面提供的链接中提供的产品之外、我不需要任何东西、对吗? 此外、我不需要再给它一个小时的时间、也不足以为此电路板供电并将其连接到 ADS5409EVM?

    www.ti.com/.../LMX2572EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    有关操作详细信息、请参阅 EVM 用户指南。